This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235MODSF 和 CC3200MOD 元件尺寸和引脚排列

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/972617/cc3235modsf-cc3235modsf-and-cc3200mod-component-footprint-and-pinout

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: CC3200MOD

您好!

 CC3235MODSF 和 CC3200MOD 是否具有相同的元件尺寸和相同的引脚?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    它们相似、但对直流/直流具有不同的电容要求、额外的5GHz 路径和天线选择引脚已接地。 不过、封装是相同的。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vincent。