This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:处于 AP 模式的 Web 服务器卡滞

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/972862/cc3120-web-server-in-ap-mode-getting-stuck

器件型号:CC3120

关于 CC3120的以下问题:

  • 它与 AP 模式下的 Web 服务器有关
  • 当模块作为工作站连接时、一切工作正常
  • 当它们以 AP 模式启动模块时、它们可以连接该模块、它们会获得 IP、CAN ping、可以打开和链接(绑定)套接字、如果它们通过 SL 命令(如回显示例)、则 TCP 连接也会起作用
  • Web 服务器还在 AP A 链接(绑定)中成功处理到 Wifi 以及监听、但随后被卡在选择中、无法再与之通信
  • TCP SYN 立即被 RST 应答
  • n`t 还没有找到 WiFi 响应的示例。 Web 服务器正被用于更高的联结、侦听和选择功能之上

 谢谢、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要更多详细信息。  

    他们是否禁用了内部 HTTP 服务器?

    他们是否使用标准 HTTP 端口80/443?

    他们在呼叫选择前是否使用了接受? 我不确定该选项是否适用于 TCP SYN (从未测试过)。

    他们是否能够在站点角色中运行类似的序列,即在接受连接之前调用 bind、监听然后选择?

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题得到解决,谢谢。

    即使没有连接、Web 服务器也始终连接到以太网接口。

     n`t 这仅在 AP 模式下发生、而不在 STA 模式下发生。

    此致

    Anreas