This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100 S-PVQFN-N64散热焊盘尺寸

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/972567/cc3100-cc3100-s-pvqfn-n64-thermal-pad-dimensions

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:AMC7812

CC3100R11MRGCR 应使用什么焊盘图案尺寸和焊锡膏尺寸?

SWAS031D 列出了 S-PVQFN-N64封装、但未列出焊盘图案尺寸。 我找到了两个相似的器件。  AMC7812的数据表 SBAS513E 具有一个 RGC0064A 封装、该封装具有7.25mm x 7.25mm 的外露散热焊盘。 MSP432P4011的数据表 SLASEA0B 具有一个带有4.25mm x 4.25mm 外露散热焊盘的 RGC0064B 封装。   我应该使用这些封装之一、还是使用 CC3100BOOST 光绘文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Corey、

    我建议您使用光绘文件。

    BR、