This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:备选 UART 编程引脚

Guru**** 2524520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/972616/cc3220s-alternate-uart-programming-pins

器件型号:CC3220S

我知道该文档说明在进行 UART 闪存时使用 GPIO_01和 GPIO_02、但我想知道是否可以使用 UART1_TX 和 UART1_RX 引脚进行编程。

CC3220R、CC3220S 和 CC3220SF SimpleLinkTmWi-FiRegistered单芯片无线 MCU 解决方案数据表(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 只能将引脚 GPIO_01和 GPIO_02用于 UART 加载程序。 因为引脚编号是在 ROM 引导程序代码内硬编码的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是否可以更改引导加载程序代码、更改 UART 引脚?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 Bootlaoder 位于 CC32xx 芯片内的屏蔽 ROM 中、因此无法更改。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Jan