This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:将 CC31xx 与非 TI MCU 配合使用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/972717/cc3135-using-cc31xx-with-non-ti-mcu

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGINCC3100CC3120

您好!

我的客户有兴趣将 CC31xx 与非 TI MCU 配合使用。
SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 可移植到非 TI MCU、对吧?

MCU (存储器、内核频率等)的最低要求是什么?
我想它与用例相关、因此典型用法是可以的。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Tashiro Koichiro、

    是的、CC31xx 器件可与非 TI MCU 配合使用。 《网络处理器用户指南 》中有一个名为"移植主机驱动程序"的部分对此过程进行了说明。 (请注意、SimpleLink SDK Wi-Fi 插件支持 CC3120和 CC313x 器件、但不支持 CC3100。)

    您可以在数据表中找到所有硬件要求、但 CC31xx 包含自己用于执行网络堆栈的 RAM、并且可以以任何时钟速度支持微控制器。 微控制器需要通过 SPI 或 UART 支持主机接口、并支持主机驱动程序库代码大小(约30KB)。

    此致、

    Sarah