This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:OTA 擦除 WIFI 配置文件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/972354/cc3235modsf-ota-wipes-wifi-profiles

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我的问题是、每当我发布 OTA 更新时、WiFi 配置文件都会被擦除。

我找不到任何关于如何防止这种情况发生的信息。

问题在于、如果我们制造支持 WiFi 的器件并将其发送给客户、则在发布新固件/错误修复时必须保留配置(WiFi 配置文件)、因此 终端用户不必将器件重新配置为使用的网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所指的是哪些配置文件?

    您是否使用应用程序根据用户文件维护的配置文件?

    网络处理器使用的配置文件不会在 OTA 中删除。 这些配置文件存储在不受影响的系统文件中。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我指的是 uniflash。 OTA 正常。