This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:使用 STM32F4-Discovery 进行测试

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC3100, CC3100SDK, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/972303/boostxl-cc3135-testing-with-stm32f4-discovery

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3100SDKCC3135

您好、E2E、

我正在测试与 STM32F4-Discovery 连接的 BOOSTXL-CC3135。

硬件: STM32F4发现板+ BOOSTXL-CC3135 和 CC31XXEMUBOOST

软件 : STM32F4_Add_ON_for_CC3100_SDK

按照 CC31xx 和 STM32F4 Bringup Guide.pdf (SDK 中提供  )中的步骤操作、遗憾的是、processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_STM32F4_Bringup_Guide 链接已丢失。 我附上了下面的 PDF)、我想问一些问题。

e2e.ti.com/.../cc3100_5F00_stm32f4_5F00_discovery_5F00_guide.pdf

下图 是 PDF 的部分屏幕截图:

如 PDF 在上面的步骤6中所述、我在示例项目文件夹(D:\TI\CC3100SDK_1.3.0\cc3100-sdk\platform\stm32discovery\example_project_IAR\getting_started_wlan_station)中找不到 sl_common.h 文档。 从哪里可以找到它?

在上面的步骤8中、这两个示例的应用程序详细信息链接也丢失了。 那么、我是否可以获取任何其他链接或文档来查看应用程序详细信息?

此致、

Siemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siemin、

    CC3135器件与 CC3100 SDK 不兼容。 在您的情况下、您需要将 WiFi 插件移植 到 STM32 MCU。 热驱动器移植、我在 SWRU455 第19章中进行了介绍。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的快速回复!

    我将尝试按照您所附文档中所述的步骤操作。 感谢您的提醒。

    此致、

    Siemin