This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:使用 WiFi @ 2.5GHz 而不是2.4GHz 与 CC3100

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/970583/cc3100-using-wifi-2-5ghz-instead-of-2-4ghz-with-cc3100

器件型号:CC3100

FCC 为美洲原住民部落分配了2.5GHz 频谱(请参阅下面的链接)。  CC3100使用40MHz 晶体作为 WLAN 接口的参考。  CC3100能否通过简单地将此晶体更改为"稍高"的频率来在2.5GHz 频带中运行802.11n?  也就是说、这个参考时钟是否只设定载波频率、或者改变这个晶振频率会扭曲其它 RF 参数(例如调制、扩展等)。  一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    不支持、也不可能。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我知道 TI 不支持在这种非标准模式下运行,但您能解释一下为什么它不起作用吗?  40MHz XTAL 是否用于除本机振荡器以外的任何其它用途?  如果是这样,40MHz XTAL 还会影响哪些其它功能?

    谢谢、

    ~Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    该器件专为2.4GHz 设计->虽然看起来是一种直接的选项、但问题在于所有内部滤波和偏置都基于2.4GHz 的校准和设计。  

    BR、

    Vince