This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:CC3235MODSF12MOBR 过热

Guru**** 2383340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/968699/cc3235mods-cc3235modsf12mobr-over-heated

器件型号:CC3235MODS

我们发现1个 wifi 模块过热、电机电流被高估了
CC3235MODSF12MOBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    请提供有关该问题的更多详细信息。  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    您想知道的详细信息、我会尽快发送给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、您好、 这是最紧急的情况、您是否会尽快反馈我? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过热情况如何、器件是否无法正常工作? 使用的是什么电路? 您是否通过器件的 GPIO 驱动电机? 您牵引的最大电流是多少? 电机和 WiFi 设备的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  您 的回复。我们 将 收集     有关该问题的更多详细信息 、     并尽快回复您。


                  ,分配入库货件的故障批次并确定故障                 ‘您能不能建议在显示             ?LTC:96W8YXC’的第三行片上进行标记定义?它是否与 TI 标签上的日期代码、批号或 TKY 信息有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部联系以获取有关标记的信息。


    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些标记用于内部可追溯性。 一旦我们了解了故障、我们就可以继续前进。

    BR、

    Vince