This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:数据采集和 WIFI 服务器

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/971247/cc3220sf-launchxl-data-acquisition-and-wifi-server

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

你好!

我需要在 CC3200SF LAUNCHXL 中开发具有以下特性的应用。

  • 读取 ADC 值。
  • 使用 wifi 将 ADC 数据发送到服务器。 在此过程中、任何数据都必须丢失。

我认为我应该在乒乓模式下使用 uDMA 来实现这一点、并使用一个套接字来与 PC 连接。

我的问题是、您能否与我分享一些示例以帮助我。

此致、

何塞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您是否遵循了 CC32XX 入门指南? 这将向您展示如何设置我们的软件工具并在我们的器件上运行程序。 这样做后、SDK 中有一个 ADC 示例以及一个 TCP 示例。 我认为这些将使您能够快速获得与您所需内容类似的内容。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesu!

    感谢您的支持。 我将尝试这个。

    此致、

    何塞