This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 AWS 演示无法在 MQTT 终端上看到任何消息

Guru**** 2587535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/969795/cc3220sf-launchxl-unable-to-see-any-messages-on-on-mqtt-terminal-using-aws-demo

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

各位专家、您好!

我成功执行了由 Amazon Web Service 提供的 AWS 演示代码。 但是、在执行 OTA 时、我订阅了一些主题后、在 MQTT 终端中未看到任何数据包。 以下是                 aws/Things /(The_name)/Jobs/$NEXT / Get/ Accepted

$AWS /事物/(The_name)/jobs/notify-next.

是否有人可以指出、我需要订阅哪些主题才能在 MQTT 测试终端上查看传入消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    这基本上是 AWS 的问题。 请试用他们的论坛。

    您是否在 FreeRTOS SDK 中使用 OTA?  

    这个应该起作用并且可被用作基准。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    实际上,我第一次在他们的论坛上尝试,但他们没有回答,所以我在这里写了。 现在我还没有得到一个线索。 无论如何、感谢您的明确回答、我们可以将其用作参考。