This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:如何使用 PC 作为主机 MCU 来开发具有 CC31XXEMUBOOST 的 BOOSTXL-CC3135?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST, CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/971078/boostxl-cc3135-how-to-use-pc-as-host-mcu-to-develop-boostxl-cc3135-with-cc31xxemuboost

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTCC3135

您好、E2E、

我有 一个 BOOSTXL-CC3135和 CC31xxEMUBOOST、在这里有一些问题。

能否仅使用 CC31xxEMUBOOST 开发 BOOSTXL-CC3135? 因此、我可以将 PC 用作主机 MCU。 如果是、如何进行开发?

如果有一些文档或链接、请告诉我。 谢谢!

此致、

Siemin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siemin、

    我们有一个 PC 工具可用于以前的器件、但它尚未针对最新的软件包进行更新、并且不支持 CC313x 器件。 为了方便开发、我建议从我们的 Wi-Fi 插件中已支持的 LaunchPad 之一开始。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sarah、

    感谢您的回复!

    我将 MSP432作为主机 MCU、并安装了您建议的 Wi-Fi 插件 SDK。 我将运行示例以探索 CC3135为我们带来的新奇体验。 再次感谢您!

    此致、

    Siemin