This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何为 WiFi AUTENTICATION 安装证书?

Guru**** 2563770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/970840/cc3220sf-launchxl-how-to-install-a-certificate-for-wifi-autentication

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在 CC3220SF-LAUNCHXL 中开发应用 程序、需要连接到大学的 wifi。 为此、必须在设备中安装证书。 我该怎么做? 一些示例?

谢谢、

何塞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您需要使用 Uniflash 软件将证书文件写入文件系统。  有关企业安全(802.1x)的说明、请参阅 SWRU455 第4.6.2和4.3.3.2章。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢! 我会尝试这种方法。

    此致、

    何塞。