This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:适用于5G 频率的 CC3235SF AT 命令。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/970105/launchxl-cc3235sf-cc3235sf-at-command-for-5g-freq

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

大家好、

我知道 cc3220、SWRU534D 有一个 AT 命令文档。

我是否知道有任何 AT 命令可支持 CC3235、尤其是用于开关 Wi-Fi 频带?(2.4G/5G)?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,ATCMD 库当前不支持控制活动频带的命令,例如:

    SL_WLAN_General_Param_opt_enable_5G、

    SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G

    可以通过更新 ATCmdWlan_setParse()函数(在库中)来添加这些函数。

    您需要将正确的案例添加到 SL_WLAN_CFG_General_Param_ID 开关:

    否则(setParams->id == sl_WLAN_CFG_General_Param_ID)
    {
    if ((ret = StrMpl_getListVal (ATCmd_wlanGenCfg、sizeof (ATCmd_wlanGenCfg)/sizeof (StrMpl_List_t)、&buff、setParams->option、ATCMD_DELIM_ARG、sizeof (setParams->0)选项))
    {
    返回 ret;
    }
    交换机(setParams->option)
    

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我选中所有 ATCmd_wlanGenCfg 或 ATCmd_wlanApCfg、没有适用于2.4G/5G 设置的特定关键字。

    因此、如果我添加此类"{"enable_5g"、sl_WLAN_General_Param_opt_enable_5G}"、

    是这样吗? 特别是对于黄色的 part....no,不确定它在 CC3235上的工作情况。。。

    StrMpl_List_t ATCmd_wlanApCfg[12]=

       {"SSID"、SL_WLAN_AP_OPT_SSID  }、
       {"通道"、SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL  }、
       {"HIDDEN_SSID"、SL_WLAN_AP_OPT_HIDDEN_SSID  }、
       {"security"、SL_WLAN_AP_OPT_SECURITY_TYPE  }、
       {"password"、SL_WLAN_AP_OPT_PASSWORD  }、
       {"max_stations "、sl_WLAN_AP_OPT_MAX_STATIONS  }、
       {"max_sta_aging"、sl_WLAN_AP_opt_MAX_STA_aging  }、
       {"access_list_mode"、sl_WLAN_AP_access_list_mode  }、
       {"access_list_add_mac"、sl_WLAN_AP_access_list_Add_MAC  }、
       {"access_list_del_mac"、sl_WLAN_AP_access_list_del_MAC  }、
       {"access_list_del_idx"、sl_WLAN_AP_access_list_del_IDX  }、
       {"access_list_num_entries "、sl_WLAN_AP_access_list_NUM_entries}
    };

    StrMpl_List_t ATCmd_wlanGenCfg[7]=

       {"country_code"、SL_WLAN_General_Param_opt_country_code   }、
       {"sta_TX_POWER"、SL_WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER   }、
       {"ap_tx_power"、 sl_WLAN_General_Param_opt_AP_TX_POWER  }、
       {"info_element"、 SL_WLAN_General_Param_opt_info_Element  }、
       {"scan_params"、  sl_WLAN_General_Param_opt_scan_Params}、
       {"suspend_profiles"、 SL_WLAN_General_Param_opt_SUSPE_PROFILES  }、
       {"disable_ent_server_auth"、sl_WLAN_General_Param_disable_ENT_SERVER_AUTH    }
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我突然明白你的意思……

    谢谢、我会处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好的。

    如果您对所需工作有具体问题、请告诉我。

    BR、

    Kobi