This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:LAUNCHCC3220MODASF 上出现引导问题

Guru**** 2793245 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/970478/launchcc3220modasf-booting-issue-on-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3220MODACC3220SFUNIFLASH

您好!

我们面临的问题是、LAUNCHCC3220MODASF 在复位后无法启动。
在正常情况下、我们可以看到板载 D7正在闪烁、在异常情况下、我们无法看到闪烁。
我们可以每50次看到一次这个问题。
您对此有什么信息吗?

环境如下所示。
评估板为 LAUNCHCC3220MODASF。
我们在 TI-RTOS 中使用 out_for_box 演示、并将演示刻录到 CC3220MODA 中。
C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_40_00_07\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXl\demos\out_for_box\uniflash\cc3220sf_out_of_box_tirtos.zip
我们移除了 XDS110和 CC3220MODA 之间的 TX 和 RX 跳线。
SOP 设置为010。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    启动期间 RX 线路的状态是什么? 在 SOP 0-1-0引导加载程序模式(UART 加载程序)上、根据 RX 引脚的状态确定。 如果 RX 线的状态为低电平、器件会在启动后进入 UART 加载程序。 如果未连接 RX 引脚、行为可能不切实际。 如果您希望 RX 引脚未连接、则应向该引脚添加弱上拉电阻。 另一个选项可以是使用不同的 SOP 模式。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan  

    Nomo 如果您有新问题、请创建新主题。

    Jesu