This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:休眠模式下的电流消耗

Guru**** 2581685 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/970226/launchcc3220modasf-current-consumption-in-hibernate-mode

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 CC3220MODASF LaunchPad。 我尝试测量休眠模式下的电流消耗。

为此、我已从 Launch Pad 上移除 VBAT 跳线、并在此跳线引脚上连接电流表。 和功率测量代码的更多信息 。

它显示了串行终端上的一些选项。 其中一个用于休眠模式选择。

选择休眠模式后、电流表上的电流消耗 大约为5.716mA。

但根据数据表、休眠模式下的电流消耗应为4uA。

有人可以建议如何在休眠 模式下降低电流吗?

谢谢、此致、

Mubin Q.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    您在 LaunchPad 上获得高电流是很奇怪的。 使用 VBAT 进行测量是正确的。 如何通过功率测量程序的终端设置选项? 在休眠状态下、它是否仍在打印 UART 或调试会话? 如果您按这种方式设置、这将消耗更多电流?  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的回复。

    我已经使用 Uniflash 对功率测量程序的.bin 文件进行了编程。

    以115200波特率将 Launch 端口的虚拟 COM 端口连接到其中一个串行终端 exe。

    它显示了终端上用于在不同条件下进行电流测量的一些选项。

    然后、当我为 HiB 模式选择选项1后、在终端上、它仅显示一次有关在 HiB 模式下进行电流测量的消息。

    之后终端上没有其他消息。 此时电流表显示的读数为5.71mA。

    此外、在选择 HiB 模式之前、电流表显示的电流约为28mA。

    如果我执行了任何错误的程序、请告诉我。

    谢谢、此致、

    M\bin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我已检查电路板跳线设置。 在该 J26中、连接到2-3位置、其中 SOP 上拉电阻连接到 VBAT。  

    我已将跳线 J26的位置更改为1-2位置、这意味着 VBRD 电源上拉。

    现在、我在休眠模式下获得4.2uA 的电流。

    谢谢、此致、

    M\bin