主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 TMDSEMU110-U
您好!
我目前正在大学从事一个高级设计项目、我们目前正在使用 CC3220SF LaunchpadXL 开发板。 该项目涉及 WiFi 通信和馈送到内部 ADC 的模拟 GPIO 输入。 我们的项目使用开发板、现在我们要迁移到定制 PCB、在该 PCB 中、我们将仅使用 CC3220SF MCU 和项目所需的最低硬件。 我一直在阅读数据表(CC3220R、CC3220S 和 CC3220SF SimpleLinkWi-Fi
单芯片无线 MCU 解决 方案数据表(修订版 B),并一直在阅读第70页,其中显示了 CC3220SF 在定制 PCB 上的典型应用。 我发现有几件事情令人困惑、希望有人能够清除这些事情。
- CC3220SF MCU 中是否有内部振荡器? 产品页面显示"40.0MHz 晶体及内部振荡器"、还显示 ARM 内核的时钟频率为80MHz、数据表的第70页显示了一个外部40MHz 晶体振荡器(Y2)、这让我感到困惑。 如果有内部振荡器、我们是否仍需要 PCB 上的外部振荡器?
- MCU 中是否有内部闪存? 数据表多次引用"可选的1MB 可执行闪存"和"外部串行闪存"、这两个都归类为"嵌入式存储器"、尽管数据表的第70页在图(U2)中显示了外部闪存。 LaunchPad XL 开发板上有外部闪存。 当我使用 Uniflash 对闪存进行编程时、它会对内部或外部闪存进行编程吗?
- 连接到计算机:LaunchpadXL 开发板具有一个"通过 USB 连接到 PC 的反向通道通用异步接收器/发送器(UART)"、这是它与我的笔记本电脑的连接方式。 如何使用定制 PCB 创建此连接? LaunchpadXL 开发板使用板载 XDS110 JTAG 仿真器、该仿真器可处理编程和调试以及与 PC 的通信。 如何在定制 PCB 上实现此功能、以便 Code Composer Studio 和 Uniflash 等软件仍能正常工作?
- 对于我正在处理的项目、使用 WiFi 和 GPIO 引脚作为模拟输入、数据表第70页上的所有外部硬件是否都是系统正常工作所必需的?
- 从开发板迁移到定制 PCB 有其他提示吗?
感谢你的帮助。 由于我是一名初学者、所以我仍在学习很多这方面的知识、任何方向对我来说都是非常有价值的。