This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持无争用服务的 WiFi 模块。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3100, CC3120, CC3200, CC3120MOD, BOOSTXL-CC3120MOD, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3220MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/968997/wifi-module-supporting-contention-free-service

主题中讨论的其他器件:CC3135CC3100CC3120CC3200CC3120MODBOOSTXL-CC3120MODUNIFLASHCC31XXEMUBOOSTCC3220MOD

你(们)好 TI。


TI 的哪些 WiFi 模块满足以下条件?

===================================
1.仅射频模块。
2.非操作系统
3.无争用服务
===================================

提前感谢您。


此致、
Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    任何 CC32xxMOD 或 CC31xxMOD 模块都满足上述要求。 但是、如果您想使用不带应用处理器的模块(能够在模块内运行自己的代码)、则可以使用 CC31xxMOD 器件。 所有 CC32xx/CC31xx 器件均支持 收发器模式 、允许将 IEEE 802.11 PHY 用作您自己的无连接收发器。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、


    感谢您的回答。

    CC31xxMOD 模块是否可以在 AP 模式下使用?

    在数据表中、它被标记为软 AP。

    我可以在软 AP 模式下使用无竞争服务吗?


    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是 CC31xxMOD 器件支持 AP 模式。 CC3100支持一个已连接客户端的 AP 模式、CC3120/CC3135支持多达四个客户端。

    否 AP 模式(软 AP)是连接模式。 根据任何 WiFi 设备的自然行为/设计、AP 模式不能是无连接服务。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这听起来很有希望、还有一个问题。

    我们希望为响应时间工业自动化应用制定自己的 MAC 层协议、该协议具有一个 hunder 从器件、每个器件都需要微小的 TX/RX 数据位。

    基本上、我们不希望受到802.11 Mac 协议的限制、因为该协议具有大量的退避时间和连接限制数量。

    如果我们在收发器模式下使用 CC31xxMOD、我们是否可以完全绕过具有退避时间和连接限制的802.11 MAC 协议?


    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的、CC31xx 器件可在收发器模式下实现。 我还记得、e2e 论坛中的一位用户使用 CC3200器件开发了自己的网状网络解决方案。

    BTW... 为什么要使用 WiFi PHY 开发自己的 MAC 层? 这可能是一件非常具有挑战性的事情。 无线 SoC (低于1GHz 或2.4GHz)的使用应更加简单、能够实现 Thread、Zigbee 或6LoWPAN 等协议。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、


    您的建议非常有帮助。

    我想尝试该项目。

    请帮助我配置开发环境。

    ========================================================================================================================================
    EVB
    我应该从以下 URL 购买哪种产品?
    www.ti.com/.../CC3120MOD

    SDK
    从何处下载支持非操作系统的 SDK?
    ========================================================================================================================================


    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    这取决于您的主机处理器。 为了能够将 CC3120MOD 与非 SimpleLink 器件(MSP432、一些 CCxxxx 芯片)配合使用、您需要将主机驱动程序移植到您的平台。 这可能是一件具有挑战性的事情、需要在主 MCU 上提供一些资源。 作为信息资源、您应该使用 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGINSWRU455、位于第19章。 信息源主要与 RTOS 实现相关、但在 e2e 论坛上、您可以找到一些与将主机驱动程序移植到非 RTOS 环境相关的线程。

    我认为您应该先购买:

    • BOOSTXL-CC3120MOD (板载 CC3120MOD 本身)
    • CC31XXEMUBOOST (可使用 Uniflash 软件轻松对内部 sFlash 内容进行编程)
    • MSP-EXP432P401R (LaunchPad、可使用 TI 已准备的示例开始开发;虽然 MSP432不是您的主 MCU、但使用已移植驱动程序的 MSP432可以在开始时为您提供帮助)

    但还有另一种方法。 您可以使用 CC3220MOD 并为其准备自己的 MAC 固件。 与主 MCU 的通信将通过您自己的协议(例如 UART、SPI)进行、而您的 MAC 堆栈将在应用处理器(Cortex-M4)内部运行。 这种方法将使主 MCU 从任何 MAC 堆栈处理中卸载。 BOM 价格类似、您无需将主机驱动程序移植到主 MCU。 这种方法的缺点是、您需要对两个 MCU (CC3220内的主 MCU 和应用处理器)进行编程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、


    我在检查以下 URL 时有疑问。
    https://www.ti.com/lit/ug/swru455l/swru455l.pdf

    据说 CC3120MOD 不支持实时 RSSI。

    我了解到 RSSI 信息不包括在接收到的数据包信息中(无线电报头)。
    我所理解的是正确的吗?

    STA 是否应使用另一个模块(例如 CC3130MOD)来检查 RSSI?


    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    很抱歉、我无法回答您的问题、因为我不经常使用收发器模式。

    请创建与此问题相关的新主题。

    1月