This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:CC2564B

Guru**** 2383630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/968786/cc2564modnem-cc2564b

器件型号:CC2564MODNEM

我们正在使用 CC2564B 进行蓝牙开发、并且能够在 Linux 中使用 BLE 初始化主脚本(TIInit_6.7.16.bts)。

但是、在尝试使用 AVPR 时、我们无法初始化。

我们尝试了保持 BLE 和 AVPR 的方法,并且也只保持 AVPR。 我们仍然无法加载。

请提供一 个 TIInit_6.7.16.bts)脚本、其中包含 Linux 的 AVPR 附加项。

谢谢、此致、

Shiva Sagar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    AVPR 用于辅助模式。 您不能同时使用 BLE 和 AVPR、因为其中一项功能会占用协处理器。 您必须选择一个或另一个。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海杰苏

      感谢您的回复、我们正在尝试在主脚本中添加 AVPR 脚本以切换 AVPR 模式、但我们无法加载该脚本、这会显示错误"无法初始化设备或资源占用"、 但是、当我们尝试仅使用具有主脚本的 BLE 附加模块时、会加载该模块、并且我们能够将其他蓝牙器件与该模块连接。

     您能否为 cc2564MOD 提供具有 AVPR addon 的脚本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    可以在服务包下载中找到 AVPR 附加项。 在 此处下载并 查找 initscripts-TIInit_6.7.16_avpr_add-on 文件。  

    Jesu