This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:以 UART 之外的任何其他方式发送 AT 命令?

Guru**** 2539450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/969459/cc3235modsf-sending-at-commands-any-other-way-than-uart

器件型号:CC3235MODSF

您好!

 是否可以通过 UART 以其他方式向该芯片发送 AT 命令?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经在另一个主题中得到了解答、我以前没有看到过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    不用担心、感谢您将您的主题标记为已解决。

    对于可能会看到此主题但未回答此问题的另一个主题的用户、我在这里的响应中将介绍通过 SPI 执行命令的内容:

    e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/968911/3581194#3581194

    此致、
    Michael