This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:预认证固件包可供下载

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/969460/cc3235modsf-pre-certified-firmware-package-available-for-download

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

是否有可立即安装的预先认证的固件包、以便通过 AT 命令简单地使用该模块?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果您想使用具有 AT 命令的 CC32xxMOD 器件、您需要自行编译和上传此代码。 AT 命令示例是 CC32xx SDK 的一部分。 在本示例中、在 Uniflash 映像之前、此 SDK 中不可用。 准备此图像由您决定。

    1月