您好!
CC3120MOD 校准模式-正常。
根据正常模式下的 swru455 (表4-15)、校准是在退出表单复位、更改功率级别或"如果需要"之后完成的。 电流峰值时的电流峰值。
15.4 2。 如果在上次校准后经过24小时、也会执行校准。
根据 swrs205、当重新启用 NWP 且温度变化超过20度时、将执行校准。
我们的器件是可移动的、温度可能会变化(有时很重要)。
正常模式:
复位很少发生。
这意味着将执行每24小时射频校准、或者温度变化超过20度?
如果是、温度的测量频率是多少、以发现从20度变化?
CC3120MOD 处于 HIB 状态。 并定期唤醒以进行传输。
此致、
Ilian