This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:为什么我们不直接发送 TCP 消息或在 GPIO 中断回调方法中执行类似操作?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/968845/ccs-cc3220sf-launchxl-why-we-don-t-send-tcp-message-or-make-similar-operations-inside-gpio-interrupt-callback-method-directly

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

为什么我们需要其他任务和计时器来发送 TCP 消息或 HTTP POST/Get 操作、具体取决于 GPIO 中断? 为什么我们无法直接在 GPIO 的回调方法中实现它?

 是否可以直接在 GPIO 回调中进行、而无需使用信标和其他任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中断处理程序内部的任何操作都应尽可能短、这是常见的惯例。 任何网络通信都需要更长的时间、并且会破坏应用程序的实时行为。 另一个很好的原因是 接触消抖

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan;

    是的、这是常见的惯例、 假设程序员希望将其放入中断处理程序中、而不会产生任何负面影响。  技术上是否可能?  

    例如、我看到睡眠方法(Task_sleep(..)、sleep (...) ETC)在中断处理程序内无法正常工作? 原因是什么?

    Abdulkadir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdulkadir、

    这可能是可能的、但您需要知道正在做什么以及整个系统是如何工作的。 如果您不了解这方面的知识、则应避免这种情况。 因为您可能会期望应用程序出现非常不可预测的行为。

    因为中断处理程序和任务是完全不同的上下文。

    我认为您应该开始一些有关 RTOS 的在线课程。 例如、这个 用于 TI-RTOS

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan;

    是的、中断处理程序和任务是完全不同的上下文、所以我问了它。

    感谢您分享的链接

    Abdulkadir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdulkadir、

    Sleep ()函数是一种在设定的时间内切换任务上下文的方法。 但硬件中断上下文不是一项任务。

    1月