This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:如何将 BLE Launchpad 连接到 LAUNCHXL-CC3235SF

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC2564, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/968665/launchxl-cc3235s-how-to-connect-the-ble-launchpad-to-the-launchxl-cc3235sf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
Thread 中讨论的其他器件: CC2564CC2650

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户想要使用 LAUNCHXL-CC3235SF BLE 功能, 我已经查看 了 LAUNCHXL-CC3235SF 的快速用户指南,我在板上找不到 BLE 天线,这是否意味着我们需要连接外部 BLE LaunchPad? 像 CC2564?  

如果是,如何连接这2个 LaunchPad,我们是否有任何推荐的 LaunchPad,它可以  通过 20引脚可堆叠连接器连接 LAUNCHXL-CC3235SF?

如果您可以提供任何文档(如用户指南),则会更好。

感谢你的帮助。

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    如果您不需要使用 BT 经典、我建议您使用 SimpleLink SDK BLE 插件:www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

    它与 CC2640R2和 CC2650 EVM 兼容。

    有关连接 CC3235和 CC2650或 CC2640R2器件的指南以及插件说明和演示、请访问 :dev.ti.com/.../node

    如果您需要更多澄清或对使用 BLE + CC32xx 有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael