请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1835
你好
我们将 WL1835模块与 FW 8.9.0.0.79 R8.7_SP3相连、并尝试更新到 FW 8.9.0.86 R8.8。
我能够更新 18xx-ti-utils 和 wl18xx_fw、但根据日志、仍在运行 R8.7_SP3。
查看 git.ti.com/.../build-utilites 、主分支未使用 r8.8分支进行更新。 假设 我的 build-utilites 应该采用 r8.8分支 而不 是 master、我是否正确?