This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:HCI 测试仪设置 BLE、上传 XML 文件并运行脚本失败

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/968251/wl1835mod-hci-tester-setup-ble-upload-xml-file-and-run-the-script-is-failed

器件型号:WL1835MOD

我使用 HCI 测试仪软件设置 WL1835MOD BLE。 我上传 XML 文件并运行 BLE 发送器测试脚本、软件会响应运行失败。 我猜我使用了错误版本的 XML 文件。 我拥有的 XML 文件是 TIInit_11.8.32.ili。 您能否帮助提供 正确版本 的 XML 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从以下链接获取服务包:

    如何将 WL1835MOD 连接到 HCI 测试仪?

    谢谢