This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/CC3220SF-LAUNCHXL:无法对.bin 文件进行编程。

Guru**** 2554160 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/967929/compiler-cc3220sf-launchxl-unable-to-program-bin-file

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI:

我正在使用 CC3220 Launchpad。 我已根据我的要求修改了代码并生成.bin 文件。

当我尝试使用 Uniflash 对此生成的 bin 文件进行编程时、会出现以下消息。

我的 bin 文件的大小仅为122KB。

此外、当我尝试在 CCS 中进行调试时、文件会被编程并能够执行调试步骤。

有人能不能建议为什么会出现这个问题。

非常感谢!

M\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误消息  

    "操作失败:图像创建失败:错误! 文件总大小+编程映像超出存储大小"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    您是否在 Uniflash 中尝试对映像以及其他用户文件进行编程? CC3220SF LaunchPad 随附4MB 外部串行闪存、绝对适合122KB mcuflashimg.bin 文件。

    我建议您使用此 SimpleLink Academy 指南从干净的 Uniflash 项目开始、然后使用"模拟"模式仅提供您的 MCU 映像、并查看您是否遇到相同的错误。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABEoqU9o3snoxDcmIpW0EA__fc2e6sr__LATEST

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我通过新的 uniflash 项目解决了我的问题。

    此致、

    M\bin