This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:如何在 OOB 的示例代码中将活动模式从调试更改为发布。

Guru**** 2586885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/967898/ccs-launchcc3220modasf-how-does-change-active-mode-from-debug-to-release-in-example-code-of-oob

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我将 simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06库用于 CC3220器件。 我在工作区中添加了演示代码、但演示代码处于调试模式。

如何将其激活模式从 Debug 更改为 Release?

它仅在构建配置中显示调试。

非常感谢!

M\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    对于最新的 CC32xx SDK 版本、只有调试配置。 这是正常情况、您无需从默认值更改构建配置。 通常、更改设置的最简单方法是通过以下菜单:

    在过去、提供了调试和发布构建配置、但唯一的区别是预置编译器优化设置。 您可以自由编辑编译器标志、因此即使使用调试配置、也可以更改默认优化级别。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    我注意到了。

    此致、

    M\bin