This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:不活动超时参数被忽略

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/967918/cc3220s-inactivity-timeout-parameter-is-ignored

器件型号:CC3220S

大家好、

在 STA 模式下启动时、START 配置命令的不活动参数无效。 它始终是10分钟。

置备 Cmd = sl_WLAN_PROVISIONING_CMD_START_MODE_AP;RetVal =

sl_WlanProvisioning (provisioningCmd、role_STA、
60、// PROVISIONING_INACT_TIMEOUT、
null、
SL_WLAN_PROVISIONING_CMD_FLAG_EXTERNAL_CONFIRMATION);

其他人报告了这种行为、我想确认。 在 AP 模式下启动器件可以解决此问题、但这是一种针对我的用例的高度统一配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所述、这是一个已知问题。 您可以在 AP 模式下启动、也可以使用自己的计时器停止配置(假设您希望不到10分钟)。

    我们将在未来的 SDK 之一中提供修复、但我可以告诉您何时。

    BR、

    Kobi