This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD 和 CC3135MOD 的 CCA 阈值电平

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1012998/wl1807mod-cca-threshold-level-for-wl1807mod-and-cc3135mod

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135MOD

专家您好!

我的识别方法是 WL1807MOD CCA 阈值电平为-72dBm、并通过 FW 修复此值。

另一方面、用户可以通过命令更改 CCA 阈值。

我的认可是正确的?

此致、A. Fujinaka   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujinaka,

    是的、WiLink 使用-72的 CCA 阈值电平。 用户无法修改 CCA、因为它是在固件中设置的。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    好的、感谢 WL1807MOD。 我知道它固定为-72、用户无法计算该值。  
    CC3135MOD 呢?  它是可变的、EC、FCC 和 TELEC 的值是多少?

    Br、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    请参阅 NWP 用户指南中的第13.6.6节。  默认值-68dBm 用于认证测试。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helloo Seong,

    感谢您的快速回复。

    我们的客户尝试使用 WL1807MOD 进行此 CCA 级别检查。 但是结果与-72dBm 不同、即 -81dBm。

    它们使用从中心频率漂移5MHz 的5.240GHz CW 进行了测试。 该方法由 TELEC 定义。

    他们如何执行 CCA 级别测试? 请提供建议?

    Br、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    1. 客户为什么要重试? 这应该已经过测试。  
    2. 我认为 CW 不是有效的干扰。 它应该是 OFDM 信号。  
    3. 测试地点是哪里? 当客户遇到这样的问题时、通常是校准问题。 校准必须还可以。 另请注意、这是传导测试、不是辐射测试。  
    4. 是否使用了最新和最出色的固件? 客户使用的是哪个版本?

    BR、