This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:WiFi 企业版和 TLSV1.2

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1012175/cc3235modasf-wifi-enterprise-and-tlsv1-2

器件型号:CC3235MODASF

您好!

 从 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/978798/cc3200mod-wpa2-enterprise-sl_wlan_ent_eap_method_ttls_tls-and-tls-version 的讨论 中我了解 到、WiFi 企业不支持 TLSV1.2

现在、我们有几位客户希望将其网络安全限制为 TLSv1.2及更高版本。   

是否计划实施? 或者,您能否告诉我如何说服我们的客户,这与安全无关;)

谢谢、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这还不在我们的发展蓝图中。

    它位于我们的扩展需求列表中、但由于需求有限、目前未将其作为优先级。

    我们可以在此处添加的唯一内容是、我们确实支持 TLSv1.2用于任何安全应用程序无论如何都将使用的安全套接字。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,那么我们期待更多的客户要求它:)

    此致、

    C é dric