This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:来自其他微控制器的固件更新

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3220SF, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1013364/cc3220s-firmware-update-from-other-microcontroller

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件:CC3120、、

大家好、

我通过 UART 将 CC3220F 连接到 Tiva 微控制器。 我正在尝试从 Tiva 在 WiFi 芯片上执行软件更新。  是否有任何对我有用的信息? 谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅CC32xx 的嵌入式编程

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我看过这份文档(CC3120和 CC3220 SimpleLink Wi-FiRegistered嵌入式编程),但无法确定 UART1的引脚57和55。 它们看起来像是 CC3220数据表中的接地焊盘。 我为 UART 连接了引脚46和47

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您使用的封装:

    • 对于 MOD、请使用:46、47
    • 对于 QFN、请使用:55、57

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是否可以在不使用 RESET 和 SOP1引脚的情况下将 wifi 芯片发送到引导加载程序模式? 对于已经在市场上推出的器件、此功能是经过深思熟虑后实现的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应查看 OTA 文档和参考示例。 基本上、您可以将更新后的内容写入 cc32xx 文件系统(作为新文件或覆盖现有文件。-这可能包括服务包和 MCU 映像)、重置后、新内容将被触发(在测试模式下、因此应在以下重置之前拒绝或提交)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    您认为这是否可以通过 UART 实现? 如何检查文件系统以及可用的闪存空间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要此功能、可以在将包含此功能的 CC3220SF 中创建自己的代码。 正常情况下、OTA 代码是通过 WLAN (https)发送的内容、但没有任何内容会阻止您更改代码并通过 UART 发送 OTA 数据。

    有关文件系统的信息、您可以通过从应用处理器调用的文件系统 API 获取。 请参阅 8章(sl_FsGetInfo()、sl_FsCtl()和 sl_FsGetFileList())中的 SWRU455

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我使用的是 CC3220S 而不是 SF。 我想这将适用于 S 模型、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对于 S 和 SF 完全相同。

    作为起点、可以查看本地 OTA 示例。 此示例使用从 NWP webserver 发送带有 OTA 的 TAR 文件。 您可以通过此示例从 Tiva MCU 通过 UART 发送 TAR 文件。

    1月