This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:密码套件问题

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1011824/cc3220sf-cipher-suite-issue

器件型号:CC3220SF

您好!

我是 Siemens 的软件工程师。

我们使用 CC3220SF 作为 http 服务器、浏览器可以通过 http 和 https 访问它。

最近有一个安全测试案例失败。 但是 、我们几年来一直没有修改 CC3220SF 的源代码。  原因是安全测试案例发生了变化、对 SSL/TLS 协议的安全性有更严格的要求。

测试结果如下:

测试结果:一个结果

192.168.1.1

使用 G120 https 和 http 克隆路由器

443.

失败

功能

密码顺序

是的

功能不受支持

 

[2021-06-04 14:25:37.288822][1m[4m 测试密码类别[m

[2021-06-04 14:25:37.290446]

[2021-06-04 14:25:37.324404][1m NULL 密码(无加密)                 [m[1;32m 未提供(确定)[m

[2021-06-04 14:25:37.360377][1m 匿名空密码器(无身份验证)   [m[1;32m 未提供(正常)[m

[2021-06-04 14:25:37.396487][1m 导出密码(不带 ADH+NULL)                [m[1;32m 未提供(OK)[m

[2021-06-04 14:25:37.432987][1m 低电平:64位+ DES、RC[2、4](不带导出功能)      [m[0;32m 未提供(正常)][m

[2021-06-04 14:25:37.478357][1m Triple DES Ciphers / Idea                    [未提供

[2021-06-04 14:25:37.534542][1m 停产 CBC 密码(AES、ARIA 等)        [未提供

我们 的另一个产品使用 Nginx 作为在 Linux 环境中运行的 Web 服务器,该测试案例也失败了。  但 测试用例可以通过启用 Nginx webserver.conf 文件中名为"SSL_pelpe_server_ciphers"的选项来实现。 以下是与 SSL 相关的配置(添加最后一行并通过测试用例、否则失败):

SSL 打开;
SSL_certificate /home/root/sconnect/user_conf/server.crt;
SSL_certificate_key /home/root/sconnect/user_conf/server.key;
SSL_protocols TLSv1.1 TLSv1.2;
SSL_ciphers ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECSHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSAA-AES128-SHA256;
SSL_Prefer 服务器密码开启;

我尝试在  sl_socket.h 文件中找到类似的配置、如"SSL_Pref_server_ciphes"、但未找到任何内容。 目前、我们在 CC3220SF 中按如下方式配置 SSL:

if (443 =uiPortNum)

//我们要使用的安全方法
SlSockSecureMethod_t 方法;
method.SecureMethod = sl_SO_SEC_METHOD_TLSv1_2;
iRetVal = sl_SetSockOpt (iSockDesc、sl_SOL_Socket、sl_SO_SECMETHOD、(_u8 *)&method、sizeof (method));
if (iRetVal < 0)

CloseTCPServerSocket (iSockDesc);
返回-1;

//密码类型
SlSockSecureMask_t ciph={0};

cips.SecureMask =
//sl_SEC_MASK_SSL_RSA_ITH_RC4_128_SHA |//0
//sl_SEC_MASK_SSL_RSA_ITH_RC4_128_MD5 |//0
//sl_SEC_MASK_TLS_RSA_ITH_AES_256_CBC_SHA |//1.
//SL_SEC_MASK_TLS_DHE_RSA_ITH_AES_256_CBC_SHA |//2.
//SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_RSA_ITH_AES_256_CBC_SHA |//1.
//SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_RSA_ITH_RC4_128_SHA |//0
//SL_SEC_MASK_TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 |//1.
//SL_SEC_MASK_TLS_RSA_ITH_AES_256_CBC_SHA256 |//1.
SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 |//1-1
//SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_ECDSA_ABLE_AES_128_CBC_SHA256 |//2.
//sL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_ECDSA_OTH_AES_128_CBC_SHA |//2.
//sL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_ECDSA_OTH_AES_256_CBC_SHA |//2.
//sl_SEC_MASK_TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 |//1.
//sl_SEC_MASK_TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 |//3.
//sL_SEC_MASK_TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 |//1.
//sL_SEC_MASK_TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 |//3.
SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 |//1-1
SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 |
SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 |//1-1
SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 |
//sL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_ECDSA_OTH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 |2.
//SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 |2.
//sl_SEC_MASK_TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256|2
0;
iRetVal = sl_SetSockOpt (iSockDesc、sl_SOL_Socket、sl_SO_SECURE_MASK、cipher、sizeof (SlSockSecureMask_t));
if (iRetVal < 0)

CloseTCPServerSocket (iSockDesc);
返回-1;

iRetVal = sl_SetSockOpt (iSockDesc、sl_SOL_Socket、sl_SO_SECURE_FILESS_PRIVATE_FILE_NAME、sl_SSL_SRV_KEY、strlen (sl_SSL_SRV_KEY));
if (iRetVal < 0)

CloseTCPServerSocket (iSockDesc);
返回-1;

iRetVal = sl_SetSockOpt (iSockDesc、sl_SOL_Socket、sl_SO_SECURE_FILEST_CERTIFICATE_FILE_NAME、sl_SSL_SRV_CERT、strlen (sl_SSL_SRV_CERT));
if (iRetVal < 0)

CloseTCPServerSocket (iSockDesc);
返回-1;

那么、我的问题是如何使 SSL 相关测试案例作为我们的另一个产品通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将检查此问题。

    请提供有关您正在使用的测试套件的详细信息。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    您可以通过以下链接下载测试套件:  

    在列表中、您可以找到用于执行安全测试的文件 testssl.sh。
    此致、
    林正平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们正在检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否有任何进展?  这对我们来说非常紧迫、因为它会影响我们的产品发布。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎与我们不支持的 TLS 1.3有关。

    BR、

    Kobi