This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODA

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1011033/cc3220moda-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA

 您好、Michael、

我们已经使用 Launchpad CC3220MODASF 测试了电源测量示例  

我们 在   UseCase_AlwaysConnected 中所做的是  :

1.我们没有注释掉 Power_enablePolicy()调用。 测得的电流为6.6mA (平均值)。

2.我们注释掉 Power_enablePolicy()调用并测量电流为37mA (平均值)

您能否建议如何实现 预期电流(<1mA)?

我们的目标是在 MCU 工作和 NWP 空闲时实现最低电流消耗... 您能就此提供建议。

寻求您的支持、

此致、

Sarath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    一些注意事项:

    1.您是否确保仅测量 CC3220MODA、而不测量整个 LaunchPad 的功耗?

    2.您可以尝试使用 no-PSPOLL 选项吗? NWP 程序员指南 的第4.3.2.2节中介绍了此选项:www.ti.com/lit/swru455

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    1.您是否确保仅测量 CC3220MODA、而不测量整个 LaunchPad 的功耗?

    是的。 我根据  www.ti.com/lit/swru512中的第1.9.2.1节进行了测量

    2.您可以尝试使用 no-PSPOLL 选项吗? NWP 程序员指南 的第4.3.2.2节中介绍了此选项:www.ti.com/lit/swru455

    我们将尝试此操作并更新您

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    请告诉我无 PSPOLL 测试的结果。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们实施了以下代码:  

    SlWlanNoPSPollMode_t NoPsPollMode;
    NoPsPollMode.Enable = 1;
    sl_Start (0、0、0);
    SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_opt_no_PS_POLL_MODE、sizeof (SlWlanNoPSPollMode_t)、(_u8 *)& NoPsPollMode);
    sl_Stop (sl_stop_timeout);
    sl_Start (0、0、0);

    我们 在 NoPsPollMode Enable 和 Disable 中测量了电流,在这两种情况下,平均电流消耗都是6.6mA。

    需要进一步的帮助。

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    感谢您报告结果。 我需要咨询团队中的一些硬件工程师以了解可能的原因、请给我们几天时间、以便返回一些其他调试步骤。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    有关该内容的任何更新! 我被吸入了。

    此致、

    Sarath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    我没有发现任何明显的问题、可能是您的设置有误。 为了澄清这一点、您是否阅读并遵循了网络子系统电源管理指南、特别是第2.4节"电源测量测试设置"中的说明?

    https://www.ti.com/lit/swra502/

    此致、

    Michael