This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:SIRIM 在类型审批流程下不接受 EN300328的报告

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1012569/wl1835mod-report-for-en300328-is-not-acceptable-to-sirim-under-the-type-approval-process

器件型号:WL1835MOD

尊敬的团队:

我们正在产品中使用 WL1835MODGBMOCR 模块。 在申请 SIRIM 类型批准(TA)期间、我们提交了 TI 提供的 EN300328 RF 报告。 但是,SIRIM 官员拒绝说该报告超过5年。 我曾尝试说服他们、但他们告诉我们、大多数测试都是按照2014年1月27日发布的报告# ER3N2750-01进行的。 基于这一点,报告的篇幅超过了5年,这是他们不能接受的。

请您提供此问题的解决方案。 我随函附上您 reference.e2e.ti.com/.../ER741320_2D00_04_5F00_R01_5F00_EN300328_5F00_Texas_5F00_WL1835MODCOM8B.pdf 的报告

预测您对该主题的提示响应。

谢谢、

Mehul Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    我看到 SIRIM 的测试报告注册标准之一是发布日期不能超过5年。 我不确定可以做些什么、但我会要求我们的测试机构提供建议、并在收到他们的回复后尽快回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您了解我的问题。 我正在等待你的积极和有益的答复。 请尝试在我们处于应用程序过程之间时使其快速变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehul、

    他们还没有回到我身边。 由于他们位于亚洲、我可能会在下周早些时候听到他们的反馈。 请多坐几天。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehul、

    遗憾的是、唯一的解决方案是重新测试、但我们不打算很快进行测试。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的回复。 我仍然需要你的帮助。 请您安排实验室的授权声明信吗?

    信函应包括:

    - EN300328的所有测试报告编号(旧报告编号和新报告编号)

    提及最新报告的合法性和可接受性

    实验室的有效性

    -模块信息

    -分配给 Matrix COMSEC PVT LTD (如果可能或一般情况下也是可以接受的)

    我从我的一侧联系过实验室、但他们说我只能通过 TI。

    非常感谢您的帮助。 这可能有助于我们在 SIRIM 中注册我们的产品。

    谢谢你

    Mehul Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    我已要求成为朋友。 接受后、我将通过直接消息向您发送电子邮件。 请将我添加到该电子邮件链、我将在此处回复。

    BR、