This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:如果 OTA WDT 与应用程序看门狗一起使用、则会对应用程序看门狗产生干扰、并且永远不会删除 mcubootinfo.bin 文件

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1013623/cc3220moda-ota-wdt-interferes-with-application-watchdog-if-used-together-and-the-file-mcubootinfo-bin-is-never-deleted

器件型号:CC3220MODA

在使用多个用例测试 OTA 时、我们发现以下两个观察结果。 这些行为可能是预期行为、但如果有人能够验证这些行为、则会有所帮助。

1) 1) OTA WDT 在与应用程序看门狗一起使用时始终会干扰应用程序看门狗。 这也意味着 应用程序代码中的 Watchdog_clear 将清除 WDT、 Platform and CommitWdtStop 将尝试停止应用程序看门狗 、这 在大多数情况下会导致系统崩溃。 虽然强烈建议不要使用这种方法、但 在某些情况     下、主线程中需要应用程序看门狗、并且 OTA 映像提交预计会在稍后阶段根据某些延迟事件进行。  

2) 2)  似乎即使在成功提交 OTA 更新后、也不会删除 Platform_CommitWdtConfig()创建的 mcubootinfo.bin 文件。 理解是、 除非器 件在 IMAGE_TEST 状态下唤醒、否则不会触发此 WDT、这是仅在 OTA 下载后才可能实现的。 但是 、我们需要记住、即使我们 下次不在 OTA 周期中调用 Platform_CommitWdtConfig()、OTA WDT 也会被触发。

我们几乎没有什么疑问

a)如果方案1由于设计限制而不可避免、是否可以  在  挂起提交阶段设置映像提交时不调用 Platform_CommitWdtStop。 应用程序看门狗将清除 WDT 以避免 在挂起提交阶段复位、并且 OTA WDT 将从下次启动时跳过。

b)如果 由于某些数据损坏或其他原因无法加载更新的固件、是否会触发 OTA WDT?

此致、

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTA WDT 主要用于防止 B 中提到的用例(即新固件无法启动的情况)。

    无论如何、它仅在 OTA 之后的第一次复位之后才会触发(当系统处于 IMAGE_TEST 状态时)。

    如果您在主线程中使用自己的应用 WDT、则可以停止 OTA WDT、然后使用自己的 WDT 在提交之前的功能测试期间防止出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      获取 EXTLIB_OTA_GET_OPT_IS 待定提交状态的 OTA_GET 似乎 只能在 SL_Start 和在 SimpleLink 初始化之前创建应用程序看门狗之后调用。 您是否在不调用 Platform_CommitWdtStop 中看到任何问题? 您能给我们提供 这样做的任何可能结果吗?

    我们在没有  Platform_CommitWdtStop 的情况下进行了一些测试、代码在 OTA 更新期间运行正常、但我们不确定它是否在任何阶段中断。

    此致、

    Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到这方面的问题。

    唯一需要检查 的是您的应用 WDT 间隔是否已设置(或者它仍然使用 mcubootinfo.bin 中的值)。

    BR、

    Kobi