This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:不支持 ITU-BT.656

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1013492/cc3235modasf-itu-bt-656-not-supported

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3120MODCC3135MOD

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 CC35MODASF。 请参阅下面的查询以供参考。 非常感谢。

SimpleLink Wi-FiRegisteredCC323x 技术参考手册第500页显示不支持 ITU-BT.656。 也就是说、我们有一个旧摄像头、遗憾的是它没有发出 Vsync 和 Hsync 信号、我们希望固定在 WiFi 模块上。 他们是否有任何支持 BT.656的计划。 或者是否有任何计划在这些 WiFi 模块上支持 MIPI 摄像头接口。 MIPI 摄像机在30fps (帧/秒)时的分辨率低于百万像素。

在提供 Vsync 和 Hsync 信号的情况下、接口是否支持30fps、且 VGA 摄像机运行标准清晰度(SD) 27MHz 像素时钟?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    没有计划支持其他摄像头接口。 并行摄像头接口模块受 CC32xx 器件上图像尺寸和可用 RAM 的限制。  即使使用 JPEG 压缩、最佳质量也将是大约10fps VGA。

    对于视频流、我建议查看 OV788参考设计 :https://www.ti.com/tool/CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    你好。 请查看下面来自客户的另一个查询。 非常感谢。

    OV788是否支持某种并行摄像头总线接口。 否则、我必须使用一个 ADV7282-M 将 ITU-BT.656 (8位总线加时钟)转换为 MIPI。 因此整个无线子系统实际上变得膨胀了:即 ADV7282-M + OV788。 即使 OV788支持 CCIR601 (即、对于整个10位总线+时钟、具有单独 Vsync 和 Hsync 的 ITU-BT.656)、这也是可以的、因为这样就会消除了 ADV7282-M

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    OV788是支持 RTP/RTSP 的视频压缩芯片。 您可以从配套应用手册 SWRA599中找到更多详细信息

    如果 您必须使用传统摄像头、您的系统中是否还具有已管理摄像头接口的传统 MCU? 您还可以考虑仅为网络处理器的 CC3120MOD 或 CC3135MOD。

    此致、

    Sarah