This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:能否使用 CC3235S 代替 CC3220S

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3235S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1013639/cc3235s-can-i-use-cc3235s-in-place-of-cc3220s

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他部件:CC3220SCC3200

我在当前项目中将 CC3220S 与旧版1.3 SDK 和工具配合使用。

如果我仅使用2.4GHz 射频端口并保留相同的旧版 SDK 和代码、我可以改用 CC3235S 吗?

谢谢、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 CC3220S 与 CC3200 SDK 配合使用?  

    我强烈建议一次性移植、但如果这适用于 CC3220S、它也适用于 CC3235S。  

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 的是 CC3220 SDK 1.3、则这可能是另一种情况。

    我不知道有人 在使用它、使用 CC3235S 时可能会出现移植问题。

    在这两种情况下、您都指  的是配置中不受支持的旧版本。

    请更新至新的 SimpleLink CC32xx SDK。

    BR、

    Kobi