This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:不同引脚上的电压

Guru**** 2798545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1012259/cc3220s-voltage-at-different-pins

器件型号:CC3220S

对于此器      件 CC3220SM2ARGKR、如果 IC 以3.3V 的宽电压模式运行、那么我能否获得 VDD_DIG1 (内部数字内核电压)、VDD_PA_IN、LDO_IN1、DCDC_ANA_SW、DCDC_ANA2_SW_N 电压上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishali,

    请参阅此 相关主题 、其中客户在 LaunchPad 上测量了这些电压。

    BR、