This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:远距离 WiFi 连接:能否配置802.11确认超时?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1011903/boostxl-cc3135-long-range-wifi-connection-can-i-configure-802-11-acknowledgment-timeout

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们需要实现远距离5GHz 连接(~10-15 km)、 我们将使用自己的射频放大器和天线来达到所需的射频功率级别。
为此,我们还需要增加 PHY 中的确认超时,因为标准适用于距离约1.5公里的情况。
UniFlash 和 SimpleLink API 剂量不像我观察到的那样提供此类功能、但我可能会错过什么?
我在 Simpllink API Sockoption for PHY 级别上通知收发器模式的一些选项:
- SL_SO_PHY_TX_INHIBIT_THRESHOLD
RAW 套接字、设置 WLAN Tx 设置 CCA 阈值。
这些值基于 SlTxInhibitThresholde  
此选项将_u32作为参数
-sl_SO_PHY_TX_TIMEOUT
RAW 套接字、设置 WLAN Tx 会更改收发器帧的 TX 超时(寿命)。
以 M 为单位的值、最大值为100ms  
此选项将_u32作为参数
- sl_SO_PHY_ALLOW_ACKS  
RAW 套接字、设置 WLAN Tx 启用\禁用在收发器模式下发送 ACK  
0 =禁用/ 1 =启用  
此选项将_u32作为参数

此选项是否可以帮助我实现更好的目标? 或者、您是否可以提供具有修改后的 TX ACK 至值的固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhii、

    硬件方面、是的、您可以集成具有高增益的放大器和天线以增加覆盖范围、但这肯定会使认证失败。 这对您的项目是否重要?  您的应用/目标是什么?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、认证对我们来说并不重要。
    此无线电模块将用于连接我们的主设备、使它们之间的吞吐量约为3-5 Mbps 、从而实现快速数据交换和遥测。 对于我们而言、在5GHz 范围内工作非常重要  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhii、

    802.11 ACK 超时不可配置。 可能可以使用原始套接字来绕过该套接字并实现您自己的确认、但我不确定该解决方案是什么样的。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他 Sarah、

    是的、我似乎需要实施一些简单的 proto、而不是802.11 MAC、以便与 AKC 和一些连接实例进行数据交换。
    我本来希望简化我的任务并在 TI MAC 中使用编译、但 TI 却不 想让我这么做)))   

    PS:我还记得 SimpleLink 项目在2011年开始,我出差到 Ra'anana TI 办公室,我编写的第一版 Simple Link 主机驱动 程序,以及移植 Iperf 来测量数据吞吐量...) 您是否可以为接近 SL 项目根源的用户制作一些具有大量 ACK 超时的"定制"固件?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhii、

    不幸的是、这不是我们能够支持的。

    此致、

    Sarah