This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:P03和 P04引脚用作 i2c 引脚。

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1011865/launchcc3220modasf-p03-and-p04-pin-used-as-i2c-pin

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好、社区


我使用 P01和 P02的 i2c 引脚成功读取传感器数据。 以及 P03和 P06 (P03 -SCL P06 -SDA)。

对于我的项目、我希望使用引脚 P03和 P04。但我无法读取引脚 P03和 P04 (P03 -SCL P04 -SDA)上的传感器数据。 它给出的错误是 i2c 总线忙。

谢谢、此致、

Nehal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nehal、

    引脚4 (模块引脚10)是 GPIO13、默认情况下连接到 LaunchPad 上的 SW2按钮。 您必须修改 LaunchPad (请参阅 设计文件)或使用定制板。

    此致、

    Sarah