This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:在 CC3220MODA 上设置 SPICLK 波特率的方法

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1011172/cc3220moda-the-way-to-set-the-spiclk-baud-rate-on-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

您能告诉我们在 CC3220MODA 的主控模式下设置 SPICLK 波特率的方法吗?
我们正在引用 SysConfig 设置(例如 out_for_Box demo);但是、我们找不到用于定义 SPICLK 波特率的参数。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    您可以在应用程序代码中将位速率设置为 SPI_Params 的一部分。 请参阅 SDK 中的 spimaster 示例。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah - San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Nomo