This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD 与 ESP32/ESP32WROOM 的优势

Guru**** 2550840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1007455/cc3220mod-advantage-of-cc3220mod-compere-to-esp32-esp32wroom

器件型号:CC3220MOD

您好!

我们将 CC3220MOD 用于工业物联网应用中的许多项目、包括 CNC、焊接机等

我们最近有一个问题、与 ESP32相比、CC3220MODSF12MOBR 有哪些优势?

请告知、 有什么好理由继续使用 CC3220MODSF 而不是 ESP32/ESP32WROOM? 我们作出决定将会非常有帮助,请帮助我们。


谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen K、

    对于我们的 Wi-Fi 器件、与 竞争对手相比、我们专注于可靠性、安全性和质量。 我们每季度完成软件和固件的广泛测试、重点关注200多个 AP 的稳健性和互操作性。 我们拥有专有的网络学习算法、可在低功耗模式下保持一致的性能、并有助于确保与 AP 的连接的可靠性。  您可以  我们 的测试策略概述中找到更多详细信息。

    我们提供了一整套与创建安全物联网应用相关的集成安全功能。 您可以在本 白皮书  应用手册中详细了解我们的安全功能及其重要性、并查看 我们的 TI PSIRT  协议。 例如、我们快速响应了 Wi-Fi Frag
     应用手册中介绍的攻击

    我们还致力于通过云服务插件、高级工具以及此论坛等快速、直接的技术支持、尽可能简化开发过程。

    如果您想进一步讨论此主题、请联系您的 TI 销售代表、或者您也可以通过私人邮件进行跟进。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    CC322MOD 的问题在于采购的交货周期较长= 35周。 我知道 ESP32现已发售。 最初的 ESP32版本几乎没有安全性。 随着最新版本的更新、这种情况有所变化。 通常、两者在功能上相似。 如果您当前使用的是 CC3220、则移植软件可能有些困难、但可以执行。 如果您使用的是 FreeRTOS 而不是 TI- RTOS、则端口会更简单。  

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我想澄清一下、交货周期可能会波动、因此 客户应与其 TI 联系人联系、以了解最新的估算结果。 产品页面上还有一个"可用时通知我"选项、用于在 器件 返回库存时收到通知。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah 和 Bruce、

    感谢您的信息。

    您好、Sarah、

     您能否建议具有引脚对引脚兼容性的 CC3220MODSF12MOBR 的备选器件型号? 我们可以在没有库存时使用的软件。

    如何联系我们(印度班加罗尔)的 TI 销售代表? 是否有联系详情?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我们的所有 CC3220和 CC323x 模块都是引脚对引脚兼容的。

    很遗憾、我没有这些信息、但您可以联系客户支持中心: https://www.ti.com/info/contact-us.html

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    请注意、尽管型号 CC32xx 具有引脚兼容性、但其他因素可能会影响您的决定。 您最初参考的 MOD 版本随天线电路提供。 其他则不会。 因此、虽然引脚对引脚兼容、但您仍需要使用自己的天线设计重新设计电路板。 此外、模块之间还有不同的存储器配置。 此外、请注意、如果该模块很重要、则该模块已经过 FCC 前认证。  我们公司的产品使 CC3220MODSF12MOBR 的员工能够满足我们的设计要求、TI 的任何其他解决方案都不能满足我们的设计要求。 希望您不处于这种情况。 超长的交货时间会使此产品面临风险。 和您一样、我的工程师正在查看 ESP32的版本以进行替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    这仅是 TI 器件的问题。 目前电子零件市场的情况很残酷。 80周的交货周期在这些日子并不少见(我们尝试订购一些类型的 STM32F)。 预计今年的情况将会更糟。 预计明年夏天会有一些改善。

    ESP32的当前可用性很好、但这可能会非常快地发生变化。 我不能再评论了。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您 的建议。

    CC3220采用17.5mm ×20.5mm QFM QFN 封装、CC323x 采用 64VQFN (9x9)封装、具有不同的引脚排列。

    我们不能用 CC323x ( 我找到了该器件 CC3230SF12RGKR)替代 CC3220、对吧? 如果错误、请建议使用完整的器件型号来替换 CC3220模块或共享 pdf。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen K、

    CC3230不采用模块封装、因此您将 CC3220MOD 与 CC3230 IC 进行比较。 所有模块器件的名称都有 MOD。

    此致、

    Sarah