This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:使用天线分集时的连接方法

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1010596/cc3235modsf-connection-method-when-using-antenna-diversity

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: LAUNCHCC3235MOD

各位专家、您好!

对于 CC3235MODSF、如数据表中的"10.1.2天线选择(仅限 CC3235MODx)"所述、使用开关直接切换到 RF_ABQ 是否足够?
(如图所示、配置是将 SPDT RF 开关添加到 LAUNCHCC3235MOD 的天线电路中)

《CC3235MODSF LaunchPad 开发套件(LAUNCHCC3235MOD)用户指南》(修订版 B):图34。 原理图(3/5)

如果您有一个包含天线分集的实际原理图供参考、那么您可以分享它将会很棒。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    我们提供了此天线选择设计、您可以将其用作参考:

    https://www.ti.com/tool/TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

    在 CC3235mod Launchpad 上、有一个射频 uFL 连接器、用于将射频信号输出到该 BoosterPack。 因此、您可以使用从 CC3235mod 到 launchpad 上的 uFL 的信号链、然后使用天线选择 BoosterPack 作为参考。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Reymond、

    感谢您提供信息。  我将介绍此 Booster Pack 和 LAUNCHCC3235MOD 以及组合。

    此致、
    还不错