This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:SDIO 接口速度

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1010775/wl1835mod-sdio-interface-speed

器件型号:WL1835MOD

大家好、  

WL1835MOD 上的 SDIO 接口是否可在~20MHz 而非24/25MHz 下使用? 如果是、请提供有关如何针对此用例进行最佳配置的指导。  

谢谢、此致、  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以更改 SDIO 时钟频率  

    添加:
    最大频率=<20000000>;

    存储到您的板级器件树文件中的 MMC 节点。

    最好

    Saurabh