This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:如何在 CC3220S 芯片上从外部加载/刷写程序?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1010535/cc3220s-how-to-load-flash-program-externally-on-cc3220s-chip

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我有一个与 CC3220S 芯片上外部加载/闪存程序相关的问题。

在 CC3220S launchpad 上、我们可以使用 Uniflash 工具使用 USB 接口加载程序。

但是、如果现在我想使用 CC3220S 芯片创建定制硬件、并且我想加载程序、我如何加载 CC3220S 或需要哪些引脚使用 Uniflash 进行编程? 以便在最终确定硬件设计时可以考虑取出这些引脚。

请建议。

谢谢、此致、

Jasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmin、

    您可以选择:

    您在生产线指南中被罚款的更多详细信息

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    因此、如果我们选择第一个选项、那么只需要 P55和 P57 UART 引脚(2个引脚)即可在我的定制硬件上输出、而对于编程、它可以连接到 USB 到 TTL 转换器。 并使用 Uniflash?

    请建议。

    谢谢、此致、

    Jasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmin、

    为了使 Uniflash 正常工作、您还应考虑连接 RESET 引脚。 不要忘记选择正确的 SOP 模式。 对于 SOP 模式0-1-0 (2-1-0)被重新指令以增加到 RX 线路的上拉电阻。

    1月