This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:在 CC3220MODSF PCB 上组装 CC3220MODASF

Guru**** 2813995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1010378/cc3220mod-assemble-cc3220modasf-on-the-cc3220modsf-pcb

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF

您好!

我们正在使用 CC3220MODSF ( 无 PCB 天线版本)设计新器件、目前很难找到此模块的库存、无法制造原型。

但我们发现了一些 CC3220MODASF (具有 PCB 天线版本)库存、只有两个问题:

  • 我们能否使用 MODASF 版本( 集成了 PCB 天线)组装 PCB? 因为该封装与 CC3220MODSF 兼容。
  •  我们能否连接到 CC3220MODASF 的引脚31 RF BG 外部天线(例如:TAIYO Yuden 的 AH316M245001-T)? 由于 MODASF 版本已经具有 PCB 天线、我不确定这是否会在天线上产生冲突。

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    虽然这两种型号引脚对引脚兼容、但其封装尺寸与 CC3220MODASF 具有集成 PCB 天线的封装不同。 请参阅 CC3220MODx 数据表中的第10.3.3节。  

    如果您组装 CC3220MODASF、而 CC3220MODSF 的目标是该情况、由于射频也会路由到集成天线、因此射频性能会较差。

    更好的解决方案是改用 CC3235MODSF、因为它还与 CC3220MODSF 引脚对引脚兼容、并且封装相同。

    BR、