This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1007420/wl1835mod-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835AM3358

大家好、

查找可用于我们使用 WL1835MOD 的定制板的 FCC 认证的固件。

1)应能够将 Wl1835置于 FCC 测试(连续 TX、射频功率变化)等所需的不同模式。 。

如果您可以向我分享文档和相关固件步骤/指南、以便完成并执行测试、那将会很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink8最新固件: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/

    WiLink8认证链接: https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的及时支持。

    有多个文件和详细信息需要请求一些访问权限。

    您能不能简单快速地指导我、以便我可以检查用于 BLE 的 WL1835MOD 的射频输出功率。

    -用于在 WL1835MOD 中设置 BLE 通道的射频功率的固件

    -要使模块进入具有最大射频功率的连续 TX 模式,我需要执行哪些命令或步骤?

    -我的主机处理器是 AM3358

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bimalsinh、

    请查看以下网址中提供的命令: www.ti.com/.../swru442b.pdf

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我知道以下命令: HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX (0xFDCA)

    可用于我的射频输出功率测量测试。

    下面我还有几个问题:

    1) 1)如果我们仅使用 BLE IN OUT 产品、那么我应该设置哪个调制方案 I) BT (BR GFSK)或 ii) BT LE (BLE GFSK)?

    2) 2)考虑到上述情况、我在理想情况下应该考虑的最大射频输出功率(在 ANT 1引脚上)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) BLE GFSK

    2)应低于10dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vincent、

    将配置调制方案(对于 BLE GFSK 为0x04)、  

    我们仅获得2-3dBm 的射频输出功率(峰值)、这非常低于10dBm。 能否在 ANT1引脚上提供一些射频输出功率结果? 因此、很明显、IC 引脚 ANT1提供 x dBm、但射频路径有损耗、因此它仅显示2-3dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bimalsinh、

    您可以在此处查看我们的测试报告和数据: https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION

    这样您就可以了解预期的输出功率。 如果您仅获得2-3 dBm 功率、这也可能是硬件设计出现问题的迹象。 您可以在 以下网址申请对此进行审查:https://www.ti.com/tool/WILINK-DESIGN-REVIEWS

    此致、

    Vince