This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:HTTP POST 请求命中 SimpleLinkNetAppEventHandler 而不是 SimpleLinkNetAppRequestEventHandler

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1009892/cc3135-http-post-request-hits-the-simplelinknetappeventhandler-instead-of-simplelinknetapprequesteventhandler

器件型号:CC3135

您好!

这是我先前提出的问题的延续。 我们被锁定、因此以前无法访问硬件来刷写 ROM。

无论如何、我现在已刷写 html 页面、并发现获取/放置请求没有问题。 问题仅在 POST 请求期间出现。 我访问了 index.html 页面并尝试添加新配置文件。 请求未得到服务、即未添加配置文件。 当我尝试使用自定义 HTTP POST 请求时、它会命中 SimpleLinkNetAppEventHandler 而不是 SimpleLinkNetAppRequestEventHandler。  SimpleLinkNetAppEventHandler 使用非常奇怪的 pNetAppEvent->ID 1054843调用,用于自定义 HTTP POST 请求和特定的配置文件添加请求。

Wireshark 正确捕获开机自检请求。 因此、请求本身不应出现问题。

问题可能是什么?

谢谢

序列号