This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:布局指南

Guru**** 2823555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1009733/cc3130-layout-guidelines

器件型号:CC3130

我现在正在学习这篇文章、  

https://www.ti.com/lit/ug/swru458/swru458.pdf?ts=1623664712368

在第7页中、

"3.2.2第2层"、  

这些走线是在 L2上布线的输入去耦电容器(C11、C13和 C18)的返回电流路径、使用粗走线将射频接地与有噪声的电源接地隔离。

我正在尝试将图4与图2进行比较、我找不到 C11、C13和 C18与返回路径有关系。

请帮您确认。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    这是一个排印错误。 在图2中、连接到第2层返回电流路径的去耦电容为 C33、C38和 C40。  

    BR、